Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
您好、先生、
我们将使用 AWR1443 BOOST 收集雷达原始数据、并通过 UART 向 PC 发送数据。 在应用中,我们将执行1D FFT、2FFT、CFAR 并使用 cfarobjptr 使用距离索引和多普勒指数提取原始数据。 在 cfar 配置命令中、阈值刻度设置为1200。 那么、您能帮助我们解决以下问题吗:-
1) 1) CFAR 如何与阈值刻度配合工作?
2) 2)如果切割的峰值低于 cfar 配置命令中设置的阈值刻度、是否有将切割识别为检测物体的机会?
3) 3)如何比较阈值和截止峰值?
谢谢、此致
KK