This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:CFAR 阈值刻度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951089/awr1443boost-cfar-threshold-scale

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好、先生、

 我们将使用 AWR1443 BOOST 收集雷达原始数据、并通过 UART 向 PC 发送数据。 在应用中,我们将执行1D FFT、2FFT、CFAR 并使用 cfarobjptr 使用距离索引和多普勒指数提取原始数据。  在 cfar 配置命令中、阈值刻度设置为1200。 那么、您能帮助我们解决以下问题吗:-

1) 1) CFAR 如何与阈值刻度配合工作?

2) 2)如果切割的峰值低于 cfar 配置命令中设置的阈值刻度、是否有将切割识别为检测物体的机会?

3) 3)如何比较阈值和截止峰值?

谢谢、此致

KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您在网上搜索有关 CFAR 算法的一般信息。

    通常、CFAR 阈值以 dB 为单位。 CFAR 通常应用于能量热图。 如果此热图中的峰值高于阈值、则表明检测到峰值。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有尝试对 PC 中基于 HWA 的 OOB 演示处理链进行某种精确的仿真、 然后、您应该忽略 CLI 格式并确定对处理链有意义的内容、您知道要实施什么、以便您知道如何最好地表示阈值比例。 如果您尝试仿真或了解阈值刻度对于 OOB 实现的意义、请参阅 SDK [假设您使用的是2.x、原因是1443] UG CLI 文档、其中记录了该命令(可回答您的 Q1和 Q3) 并提供了一个公式、用于将所需的阈值(以 dB 为单位)转换为 CLI 预期的值[用于实现]。 要了解表示 Tcli 所需 TDB 的公式是什么、请在 SDK 安装的 docs/目录中的模块文档 html 中找到1443演示的文档。 供参考在3.x 版本中(您可以阅读 UG)、我们直接允许在 CLI 中进行 TDB [以 Q 格式浮点]配置、因此用户不需要进行转换、而3.x 版本不支持1443。