请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK-ODS 主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK
我尝试将 IWR6843ISK 集成到基于 NVIDIA Jetson Nano 的定制硬件系统中、后者运行 Ubuntu 的变体。
是否为此提供了开箱即用的驱动程序支持?
如果是、它是否只能通过 USB 连接雷达?
我知道有一个高速60引脚连接器、可以让我访问原始数据流。 如果我只能通过 USB 访问、我还能获得3D 点云数据吗? 我无法通过 USB 获得什么?
我是否只能通过 USB 刷写电路板?
如果是、我该怎么做? 我阅读的所有说明都涉及将模块连接到评估板。
谢谢!
Cyrus