This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:支持 USB 点云和 NVIDIA Jetson Nano / Ubuntu?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/966362/iwr6843isk-ods-support-for-usb-point-cloud-and-nvidia-jetson-nano-ubuntu

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

我尝试将 IWR6843ISK 集成到基于 NVIDIA Jetson Nano 的定制硬件系统中、后者运行 Ubuntu 的变体。

是否为此提供了开箱即用的驱动程序支持?

如果是、它是否只能通过 USB 连接雷达?  

我知道有一个高速60引脚连接器、可以让我访问原始数据流。 如果我只能通过 USB 访问、我还能获得3D 点云数据吗? 我无法通过 USB 获得什么?

我是否只能通过 USB 刷写电路板?

如果是、我该怎么做? 我阅读的所有说明都涉及将模块连接到评估板。

谢谢!

Cyrus