This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:FDC2212 EMI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/966238/fdc2212-fdc2212-emi

器件型号:FDC2212

尊敬的

    客户正在从事基于 FDC2212的 SAIC-GM 汽车工厂的高质量脚踢项目。 目前、EMC 测试发现辐射严重超过标准(频段低于250MHz)、且修改已多次无效。 请帮助 FAE 尽快为其提供支持、很快将对其进行正式测试。

问题描述如下:

1、IIC 速度为300K、每60ms 进行一次 FDC 芯片扫描、4.7K 的上拉电阻可以更改为10K 以减少辐射、但仍然超出标准。

2.断开 IIC 上拉电阻并使辐射显著下降。连接 IIC 上拉电阻、移除感应天线、辐射有时仍超过标准。移除与感应天线连接的外部晶体振动、辐射仍超出标准。

3、不管 FDC 芯片使用外部或内部晶体振荡器、工作电流为1.5mA 或0mA、辐射都超出了标准。

4.电流测试发现,只要 IIC 在通信中,就会导致严重辐射超出标准。向右天线电路添加大共模电感可以减少辐射,但也会显著削弱天线信号。

5、FDC 芯片感应天线从电路外、底层铜涂层是否影响很小。FDC 通过1 0 Ω 电阻和 MCU、多点连接、无影响。

FDC 设置参数如下

 0x08、0x10、0x89、//89、//RCOUNT_CH0、0x08
        0x09、0x10、0x89、//89、//RCOUNT_CH1、0x09
    0x10、0x00、0x64、//SETTLECOUNT_CH0、0x10
        0x11、0x00、0x64、//SETTLECOUNT_CH1、0x11
    0x14、0x20、0x00、//02、//clock_dividers_CH0、0x14
        0x15、0x20、0x00、//clock_dividers_CH1、0x15
    0x19、0x00、0x01、//STATUS_CONFIG、0x19
        0x1b、0x82、0x0D、//MUX_CONFIG、0x1B、0x820d
        0x1c、0x00、0x00、//reset_dev、0x1C
        0x1E、0x50、0x00、//drive_curry_ch0、0x1E
        0x1f、0x50、0x00、//drive_curry_ch1、0x1F

     0x1A、0x36、0x1//INTB 使能

有什么建议吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、  

    我正在研究这个 问题、但我需要另外一天或两天时间与一些同事讨论这个问题。 同时、您能否澄清导致故障的确切频率是多少? 此外、您所附的两张测量图片之间有何差异?

    如果您尚未完成此操作、应查看 《电感式感应的 EMI 注意事项 》应用手册。 它针对的是电感式传感器、但也具有适用于这种情况的材料。 似乎您已经实施了其中的一些内容、但我想指出、以防您未看到。

    此致、