https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/966238/fdc2212-fdc2212-emi
器件型号:FDC2212尊敬的
客户正在从事基于 FDC2212的 SAIC-GM 汽车工厂的高质量脚踢项目。 目前、EMC 测试发现辐射严重超过标准(频段低于250MHz)、且修改已多次无效。 请帮助 FAE 尽快为其提供支持、很快将对其进行正式测试。
问题描述如下:
1、IIC 速度为300K、每60ms 进行一次 FDC 芯片扫描、4.7K 的上拉电阻可以更改为10K 以减少辐射、但仍然超出标准。
2.断开 IIC 上拉电阻并使辐射显著下降。连接 IIC 上拉电阻、移除感应天线、辐射有时仍超过标准。移除与感应天线连接的外部晶体振动、辐射仍超出标准。
3、不管 FDC 芯片使用外部或内部晶体振荡器、工作电流为1.5mA 或0mA、辐射都超出了标准。
4.电流测试发现,只要 IIC 在通信中,就会导致严重辐射超出标准。向右天线电路添加大共模电感可以减少辐射,但也会显著削弱天线信号。
5、FDC 芯片感应天线从电路外、底层铜涂层是否影响很小。FDC 通过1 0 Ω 电阻和 MCU、多点连接、无影响。
FDC 设置参数如下
0x08、0x10、0x89、//89、//RCOUNT_CH0、0x08
0x09、0x10、0x89、//89、//RCOUNT_CH1、0x09
0x10、0x00、0x64、//SETTLECOUNT_CH0、0x10
0x11、0x00、0x64、//SETTLECOUNT_CH1、0x11
0x14、0x20、0x00、//02、//clock_dividers_CH0、0x14
0x15、0x20、0x00、//clock_dividers_CH1、0x15
0x19、0x00、0x01、//STATUS_CONFIG、0x19
0x1b、0x82、0x0D、//MUX_CONFIG、0x1B、0x820d
0x1c、0x00、0x00、//reset_dev、0x1C
0x1E、0x50、0x00、//drive_curry_ch0、0x1E
0x1f、0x50、0x00、//drive_curry_ch1、0x1F
0x1A、0x36、0x1//INTB 使能
有什么建议吗? 提前感谢