This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] frameCfg -循环数

Guru**** 2546830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/966254/framecfg---number-of-loops

对于循环数(1到255),应该是4的倍数?

如果是,为什么1~255? 我可以将其设置为256吗?

 

帧配置0 2 64 0 100 1 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    范围1-255是运行在传感器中的射频固件的要求。

    由于毫米波 SDK 演示的代码实现、因此要求使用"4/"倍数。

    因此、无法将其设置为255

    谢谢你

    Cesar