请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP422 您好!
对于 TMP422规范、只有 PNP 应用、
是否有使用 NPN 的应用? 您能帮助检查 NPN 应用的客户原理图吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rock:
感谢您的发帖。
TMP422可与 NPN 晶体管配合使用、并且它们正在正确使用(在二极管连接配置中)。
请注意、在布局中、应将滤波电容器尽可能靠近 TMP422放置以获得最佳结果、并且最终可能必须调整串联电阻值、因为这些电阻值是特定于应用的。 1kΩ 参考、TMP422数据表建议在每个输入上使用50Ω Ω 电阻器、但使用 Ω 电阻器时、它们完全在限制范围内。
此致、
Brandon Fisher