This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:适用于 NPN 应用的 TMP422

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/964035/tmp422-tmp422-for-a-npn-application

器件型号:TMP422

您好!

对于 TMP422规范、只有 PNP 应用、

是否有使用 NPN 的应用? 您能帮助检查 NPN 应用的客户原理图吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您的发帖。  

    TMP422可与 NPN 晶体管配合使用、并且它们正在正确使用(在二极管连接配置中)。

    请注意、在布局中、应将滤波电容器尽可能靠近 TMP422放置以获得最佳结果、并且最终可能必须调整串联电阻值、因为这些电阻值是特定于应用的。 1kΩ 参考、TMP422数据表建议在每个输入上使用50Ω Ω 电阻器、但使用 Ω 电阻器时、它们完全在限制范围内。

    此致、
    Brandon Fisher