您好!
我很好地利用 PGA302制造和评估产品。
我认为这是无噪声的最佳产品。
但存在问题。
当电源打开时、放大似乎需要时间。
我使用示波器在触发模式下测量了它。
通过测量结果、确认测量的电压未放大(71mV)。 (应测量原始0.5V 电压)
我查看了 PGA302数据表的 EEPROM 部分。
问题。
EEPROM 的编程时间为8ms、这意味着什么?
2.上电时、从 EEPROM 读取值是否需要时间?
3.我们确认数据保留期为10年。
10年如此短、是否有任何其他产品可以延长该期限? (必须能够至少保持20年)
4.何时发布经过 AEC-Q100认证的 PGA302?
我期待您的回答。
谢谢。