Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST、 AWR1843
大家好、
我在将 lua 脚本与 AWR1843BOOST EVM 配合使用时遇到问题、从而提出 DCA1000EVM 以太网捕获示例。
我可以说、我已经遵循了所有指南。 我安装了当前的 mmWave Studio 2.01.01.00、并查看串行器件。 我可以尽可能地了解 SPI 连接、但在脚本需要连接到 FPGA 时会遇到超时。 当我使用侧面的 DCA1000 GUI-Util 手动连接到 FPGA 时、它甚至无法查询版本。
我按照管理员的建议运行毫米波、并且我还禁用了 WiFi、任何公司 VPN 和 Windows (Defender)防火墙、这只是为了确保安全。
在这里、失败的部件使用 lua 脚本。
17:46:24][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"c:22:38:4e:5a:c"、4096、4098)
[17:46:24][RadarAPI]:将 FPGA 命令发送到 DCA1000
[17:46:24][RadarAPI:
]无效值:[RadarAPI:24]。[17:46] [ERROR -4016]
[17:46:24][RadarAPI]:发送 FPGA_VERSION 命令到 DCA1000
[17:46:34][RadarAPI]:
[17:46:34]
[17:46:34]无法读取 FPGA 版本。 [ERROR -5]
[17:46:34]
[17:46:34] CaptureCardConfig_EthInit Success
[17:46:34][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[17:46:34][RadarAPI]:将 FPGA 命令发送到 DCA1000
[17:46:44][RadarAPI]:
[17:46:44] FPGA 配置:
[17:46:44]超时错误! 系统已断开连接
通过 Wireshark、我可以看到至少 DVM 响应、因为我看到一些数据包源自192.168.33.180。其他所有数据似乎都正常工作(AWR1843处于 SPI 模式、SOP0打开、SOP1打开、SOP2关闭)。我还测试了从两个电源为其供电的情况 (将 DCA1000切换为 DC_JACK 电源) 和仅连接到雷达板的一个电源(雷达5V 输入)、但没有任何区别。 我还尝试了 HW_CONFIG 而不是 SW_CONFIG、但没有产生任何影响。
我缺少了什么? 我是否解释了一些设置错误?
此致、