This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:FPGA 连接问题(AWR1843BOOST)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/963109/dca1000evm-fpga-connection-issue-awr1843boost

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOSTAWR1843

大家好、

我在将 lua 脚本与 AWR1843BOOST EVM 配合使用时遇到问题、从而提出 DCA1000EVM 以太网捕获示例。

我可以说、我已经遵循了所有指南。 我安装了当前的 mmWave Studio 2.01.01.00、并查看串行器件。 我可以尽可能地了解 SPI 连接、但在脚本需要连接到 FPGA 时会遇到超时。 当我使用侧面的 DCA1000 GUI-Util 手动连接到 FPGA 时、它甚至无法查询版本。

我按照管理员的建议运行毫米波、并且我还禁用了 WiFi、任何公司 VPN 和 Windows (Defender)防火墙、这只是为了确保安全。

在这里、失败的部件使用 lua 脚本。

17:46:24][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"c:22:38:4e:5a:c"、4096、4098)
[17:46:24][RadarAPI]:将 FPGA 命令发送到 DCA1000
[17:46:24][RadarAPI:
]无效值:[RadarAPI:24]。[17:46] [ERROR -4016]
[17:46:24][RadarAPI]:发送 FPGA_VERSION 命令到 DCA1000
[17:46:34][RadarAPI]:
[17:46:34]
[17:46:34]无法读取 FPGA 版本。 [ERROR -5]
[17:46:34]
[17:46:34] CaptureCardConfig_EthInit Success
[17:46:34][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[17:46:34][RadarAPI]:将 FPGA 命令发送到 DCA1000
[17:46:44][RadarAPI]:
[17:46:44] FPGA 配置:
[17:46:44]超时错误! 系统已断开连接 

通过 Wireshark、我可以看到至少 DVM 响应、因为我看到一些数据包源自192.168.33.180。其他所有数据似乎都正常工作(AWR1843处于 SPI 模式、SOP0打开、SOP1打开、SOP2关闭)。我还测试了从两个电源为其供电的情况 (将 DCA1000切换为 DC_JACK 电源) 和仅连接到雷达板的一个电源(雷达5V 输入)、但没有任何区别。 我还尝试了 HW_CONFIG 而不是 SW_CONFIG、但没有产生任何影响。

我缺少了什么? 我是否解释了一些设置错误?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够查看 DCA1000常见问题解答:

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了。 网络似乎是针对被归类为公共的某些人的、由于缺乏权利、我无法更改该配置文件。 我无法填充防火墙的那一部分(公司笔记本)。 当我停用防火墙时、它仅用于专用网络。

    现在似乎能够进行通信。