This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR 1642值得信赖的 AWR 1843Boost

Guru**** 1960875 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR6843, IWR6843, IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/962095/awr1843boost-awr-1642-people-count-on-awr-1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR6843IWR6843IWR1642

人员计数演示(AWR1642、工业工具箱3.0.0)不会使用 AWR 1843Boost 检测任何物体。 我成功刷写了 AWR1642 bin、并使用 Config File 启动了 Matlab 上的 MAIN_peoer_count_viz.m 文件。  

我弄错了什么?  

配置文件:

DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 30 7 62 0 60 1 128 2500 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 128 0 50 1 0
低功耗0 1
guiMonitor 1 0 0
CFARCfg 6 4 4 4 4 16 4 50 62 0
DoaCfg 600 1875 30 1.
生成参数-6 0.05 6.
GatingParam 4 3 2 0
param State10 5 10 100 5
AllocationParam 450 0.01 25 1 2.
VariationParam 0.289 0.289 1.0
CloudPointEn 1.
跟踪配置1 2 250 20 200 50 90
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    人数统计演示仅适用于 IWR6843和 AWR6843器件。 已弃用此实验的 IWR1642和 AWR1642版本。

    此致、

    AG

x 出现错误。请重试或与管理员联系。