大家好、我在 AWR1843BOOST 中运行 SRR 实验室、这是我加载演示时得到的结果、没有问题、我走到传感器前面、雷达检测到我、 雷达指向墙壁和窗户、前方3m aprox、房间为4m x 3m
我想测试毫米波传感估算器的有效性、我介绍了本实验的数据、以获取这些值并将其与演示代码中的值进行比较
从 srr_config_chirp_design_USRR20.h 获取速度(18kmph)
然后我加载代码、我得到:
我不知道导致这种影响的原因、因为我可以看到两种配置之间的细微差异
BW 演示值= 3456MHz
BW 毫米波传感估算器= 3701.92MHz
我还尝试了另一种配置、例如在敏感估算器中使用15m、但结果是相同的、在其他测试中、我使用了雷达训练中的毫米波公式来获得15m 的距离、如果我对线性调频脉冲使用低 BW、我会获得更好的结果、 在这种情况下、我使用了2500MHz 的带宽、一切都正常、3000MHz 的 GUI 显示了很多点、如上图、 但是、如果我使用2000MHz、结果是一样的、我认为使用较低的 BW 时、我可以改善 GUI 中的可视化效果、但效果会更糟
15m、BW 2352MHz
ADC 采样值= 256
斜坡结束时间= 56us
ADC 采样频率= 5200
斜率= 42MHz/us
每个剖面64个线性调频脉冲
结果正常
更多 BW:
15m BW 3528MHz
ADC 400
斜坡结束时间83.
ADC 采样频率5200
相同 S
每个剖面具有相同的线性调频脉冲
不正常
带宽更低:
15米带宽2016MHz
ADC 215
斜坡结束时间48.
ADC 采样频率5200
相同 S
每个剖面具有相同的线性调频脉冲
不正常
有什么建议吗?
谢谢