This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:噪声问题

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/958065/ldc1614-noise-concern

器件型号:LDC1614
主题中讨论的其他器件:TIDA-01102

大家好、团队、

我正在与客户合作、以便快速启动触摸键盘。 他们正在考虑从 我们的 TIDA-01102中实现 LDC 传感器、但担心来自其系统的125kHz 和13.56MHz 信号可能会产生错误的触摸。 他们不想进行大量编程、而是只想在设计中使用 BLE 芯片。

您能评论一下我们的系统如何/是否能够安全地避免这些事件吗?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、  

    客户可以采取几种措施来降低噪声对 LDC 的影响。 对于启动器、我建议阅读 电感式传感的 EMI 注意事项 应用手册、因为它包含为传感器实施 EMI 滤波器的指南。 此外、如果客户只关注这两个频率、您可以确保线圈设计不会出现这两个值。 您可以调节线圈布局或电容器来实现这一目的。  

    希望这对您有所帮助、