请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/958065/ldc1614-noise-concern
器件型号:LDC1614主题中讨论的其他器件:TIDA-01102
大家好、团队、
我正在与客户合作、以便快速启动触摸键盘。 他们正在考虑从 我们的 TIDA-01102中实现 LDC 传感器、但担心来自其系统的125kHz 和13.56MHz 信号可能会产生错误的触摸。 他们不想进行大量编程、而是只想在设计中使用 BLE 芯片。
您能评论一下我们的系统如何/是否能够安全地避免这些事件吗?
最棒的
Dajon McGill