This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2556910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/954276/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

我有一个 xWR1843和 DCA1000数据采集板。

1)首先、我想从发送器生成特定周期(如10分钟)的信号。 我看到只有当我单击 MM Wave Studio 中的触发按钮时、该信号才会生成。 我需要将芯片组作为 FMCW 雷达运行一段时间来收集数据。

2) 2)当我长时间收集此数据时、它是否仍安装在同一个二进制文件(ADC_DATA.bin)中。 二进制文件的大小是否存在限制。

3) 3)每个天线的输出功率是多少? (Tx 阵列的输入功率)。

4) 4)当我开始收集原始数据时、我需要将其保存在 DCA 1000板的 SD 卡上、 您能不能向我提供一些有关如何执行该操作的详细信息、以及与主机 PC 上的二进制文件相比、数据类型和排列是否发生了变化。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feras、

    请在下面查找您的问题的答案:

    1)是的、正确、一旦您启动或"触发"帧、AWR 器件将立即启动传输、并将继续执行、直到您"停止"帧。 只要您想使用 DCA1000采集卡、就可以采集数据。

    2)请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/795067?-FAQ-DCA1000EVM-ADC-Data-Capture-files-size-larger-than-1-GB 

    3) 3)如果您参考 mmWave Studio 中的"SensorConfig"选项卡、则在配置文件配置中会有一个 TX 退避设置。 这用于从最大值降低 Tx 功率。 默认值(即0dB 回退)提供约12dBm Tx O/P 此外、天线增益为8-9dBi。   例如、使用1dB 的退避将 TX 输出降低1dB、依此类推。 如果您使用0dB 回退、则这是您可以获得的最大输出。

    4) 4)请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/swra555a/swra555a.pdf?ts=1604649213204

    此外、您还可以参阅 mmWave_studio_user_guide.pdf 中的第24章"原始捕获数据的格式"

    希望这些信息是相关的和全面的。 感谢您使用毫米波器件!

    此致、

    石田