https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/954276/awr1843boost-awr1843boost
器件型号:AWR1843BOOST您好!
我有一个 xWR1843和 DCA1000数据采集板。
1)首先、我想从发送器生成特定周期(如10分钟)的信号。 我看到只有当我单击 MM Wave Studio 中的触发按钮时、该信号才会生成。 我需要将芯片组作为 FMCW 雷达运行一段时间来收集数据。
2) 2)当我长时间收集此数据时、它是否仍安装在同一个二进制文件(ADC_DATA.bin)中。 二进制文件的大小是否存在限制。
3) 3)每个天线的输出功率是多少? (Tx 阵列的输入功率)。
4) 4)当我开始收集原始数据时、我需要将其保存在 DCA 1000板的 SD 卡上、 您能不能向我提供一些有关如何执行该操作的详细信息、以及与主机 PC 上的二进制文件相比、数据类型和排列是否发生了变化。
谢谢!