This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843AOPEVM:iwr6843aop ccdebug

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/953051/ccs-iwr6843aopevm-iwr6843aop-ccdebug

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVEICBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生

我想运行 MMWAVE_INDUSIAL_toolbox_4_5_0\labs\people_Counting\68xx_3D_people_Counting 实验

在 iwr6843aopevm ES2.0上以 cc 调试模式运行

但我始终无法使用 uniflash 刷写 ccdebug 固件

谢谢!

BR

km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能告诉我们以下哪一项服务工单可帮助您解决问题吗?

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/921882?IWR6843AOPEVM-Mmwave-Studio-IWR6843AOPEVM

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/850089

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    按照说明操作

    文件://C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_5_0/labs/common/docs/software_setup/using_ccs_debug.html

    始终无法 使用 uniflash 刷写 ccdebug 固件 xwr68xx_ccsdebug.bin

    但我可以刷写 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_5_0\labs\people_Counting\68xx_3D_people_Counting\prebuild_binaries\3D_people_count_68xx_demo.bin

    使用相同的 uniflash (6.0.0版)

    IWR6843AOPEVM ES2.0的固件"xwr68xx_ccsdebug.bin"是否存在问题?

    非常感谢!!

    BR

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够刷写任一二进制文件。 您是否将 EVM 与 MMWAVEICBOOST 配合使用?  

    是否可以在没有 MMWAVEICBOOST 的情况下尝试以独立模式刷写?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试 使用具有以下两种配置的 Uniflash 刷写 xwr68xx_ccsdebug.bin 固件:

    具有 MMWAVEICBOOST 的 EVM

    2.不带 MMWAVEICBOOST 的 EVM 独立模式

    我仍然无法刷写 ccdebug 固件" xwr68xx_ccsdebug.bin"

    在闪存停止时始终收到以下 uniflash 消息

    [信息] Cortex_R4_0:正在读取器件版本信息...  

    [信息] Cortex_R4_0:** 1个指定用于闪存的文件。

     与 ccdebug 固件的器件版本(IWR6843AOPEVM ES2.0)是否存在兼容性问题?  

    谢谢!

    BR

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该起作用。  

    1. 您可以共享 EMM 的图片吗?
    2. EVM 版本是什么?  
    3. 您使用的是 SDK 的哪个版本?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您可以共享 EMM 的图片吗?

    2. EVM 版本是什么?  

        应为 IWR6843AOPEVM ES2.0

    3.您使用的是 SDK 的哪个版本?

        MMWAVE_SDK_03_05_00_04

    谢谢!

    BR

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在、我可以将 ccdebug 固件刷写到 IWR6843AOPEVM ES2.0器件

    非常感谢!

    BR

    km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有何不同之处?

    此致、

    查尔斯·奥