This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:从 IWR6843ISK 迁移到 IWR6843AOP

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/917483/iwr6843aop-migration-from-iwr6843isk-to-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

您好!

能否在 IWR6843AoP (ES1.0)上运行 IWR6843ISK 代码?

我尝试通过 CCS 在 IWR6843AoP (ES1.0)上运行以下演示。
'...\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_2_1\labs\out_for_box_demo\68xx_mmwave_sdk_dsp'

但程序因以下按摩而停止。

因为天线拓扑不同、所以我必须修改 AOA 处理。
我已经查看了有关 AOP 的常见问题解答(e2e.ti.com/.../3372973)
但 IWR6843AOP ES1.0没有提到这一点。

如果 您对 迁移有任何了解或文档、请告诉我。

[Cortex_R4_0]
调试:在 MSS 上启动 MMW 演示
(小部分
调试:启动初始化任务
ThreadType_Task 中发生异常。
任务句柄:0x80002c8。
任务堆栈基地址:0x8000328。
任务堆栈大小:0x800。
R0 = 0x50000400 R8 = 0x000005a4
R1 = 0x00000000 R9 = 0x080009b8
R2 = 0x00000000 R10 = 0xffffffff
R3 = 0x0000001c R11 = 0xffffffff
R4 = 0x00000000 R12 = 0x0800ced0
R5 = 0x00000000 SP (R13)= 0x08000920
R6 = 0xfff31b LR (R14)= 0x00008401
R7 = 0x08000070 PC (R15)= 0x00013864
PSR = 0x600c019f
DFSR = 0x00000008 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0x50000760 IFAR = 0x00000000
{MODULE#43}:第205行:错误{id:0x1a0000、args:[0x13864、0x8401]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

此致、

Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    工具箱中的所有非 AOP 演示仅与 ES2.0器件兼容、因此上述 OOB 演示将不适用于 AOP ES1.0。

    毫米波工具箱4.2.1中的以下演示与 AOP ES1.0兼容

    1.68xx AOP -毫米波 SDK 演示

    2.68xx AOP_ODS -多种手势和运动检测 (为 AOP 和 ODS 提供单独的二进制文件和项目文件)。

    供参考:我们在最新工业工具箱(4.4.0)中的所有演示均与 ES2.0器件兼容、因此面向 AOP 的演示也仅与 AOP ES2.0兼容。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin - San、

    感谢您的信息。

    我想在 IWR6843AOP (ES1.0)上运行 DSP 处理的 OOB 演示。

    我认为这是可能的、但没有示例代码。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    是的、我们没有针对 AOP (ES1.0或 ES2.0)的基于 DSP 的 OOB 演示示示示例。 您可以在工具箱4.4.0中查看区域扫描仪实验室、该实验室在 DSP 上实现了检测链、包括用于对 AoP 天线模式执行角度估算的2D 到达角技术。 但是、本实验仅适用于 AoP ES2.0、因此您需要获取该内容。

    此致

    尼廷