主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK
您好!
能否在 IWR6843AoP (ES1.0)上运行 IWR6843ISK 代码?
我尝试通过 CCS 在 IWR6843AoP (ES1.0)上运行以下演示。
'...\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_2_1\labs\out_for_box_demo\68xx_mmwave_sdk_dsp'
但程序因以下按摩而停止。
因为天线拓扑不同、所以我必须修改 AOA 处理。
我已经查看了有关 AOP 的常见问题解答(e2e.ti.com/.../3372973)
但 IWR6843AOP ES1.0没有提到这一点。
如果 您对 迁移有任何了解或文档、请告诉我。
[Cortex_R4_0]
调试:在 MSS 上启动 MMW 演示
(小部分
调试:启动初始化任务
ThreadType_Task 中发生异常。
任务句柄:0x80002c8。
任务堆栈基地址:0x8000328。
任务堆栈大小:0x800。
R0 = 0x50000400 R8 = 0x000005a4
R1 = 0x00000000 R9 = 0x080009b8
R2 = 0x00000000 R10 = 0xffffffff
R3 = 0x0000001c R11 = 0xffffffff
R4 = 0x00000000 R12 = 0x0800ced0
R5 = 0x00000000 SP (R13)= 0x08000920
R6 = 0xfff31b LR (R14)= 0x00008401
R7 = 0x08000070 PC (R15)= 0x00013864
PSR = 0x600c019f
DFSR = 0x00000008 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0x50000760 IFAR = 0x00000000
{MODULE#43}:第205行:错误{id:0x1a0000、args:[0x13864、0x8401]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
此致、
Kazuki