请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
您好!
我们购买了2个 IWR6843AOP "ES2.0" EVM、尝试通过 DCA1000 EVM 使用 mmWave Studio 02.01.00.00和02.01.01.00来捕获原始数据、但以下消息失败。 为清楚起见、我们能够使用上述工具使用 IWR6843AOP "ES1.0" EVM 捕获原始数据。 请建议如何解决 AoP ES2.0 EVM 的原始数据采集问题、谢谢!
此致、
谢长廷