This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP ES2.0 EVM 无法通过 DCA1000EVM 捕获原始数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/912952/iwr6843aopevm-iwr6843aop-es2-0-evm-not-able-to-capture-raw-data-thru-dca1000evm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

我们购买了2个 IWR6843AOP "ES2.0" EVM、尝试通过 DCA1000 EVM 使用 mmWave Studio 02.01.00.00和02.01.01.00来捕获原始数据、但以下消息失败。 为清楚起见、我们能够使用上述工具使用 IWR6843AOP "ES1.0" EVM 捕获原始数据。 请建议如何解决 AoP ES2.0 EVM 的原始数据采集问题、谢谢!

此致、

谢长廷

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    同样的步骤应该适用于 AOP ES2。  唯一的区别是这两个器件的 BSS/MSS 二进制文件加载不同。  但是、您似乎还没有走那么远。  您能否检查您在控制面板中是否看到6个 USB 端口?  并向我发送您的设置图片?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我有一段时间没有收到您的任何更新、我现在正在关闭此主题。

    最棒的

    Zigang