This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:D-引脚是否连接到 GND?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/914798/tmp461-d--pin-is-connected-to-gnd

器件型号:TMP461

D-是否内部连接到 GND? 为什么 D-和引脚6之间的测量电阻不为零、大约为1欧姆。

那么、如果我将 D+连接到 D-、它的性能也是一样的、只有 D+连接到 GND、而 D-引脚是 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您将 D+和 D-引脚相互连接、您将无法测量远程温度值。  如果您仅将 TMP461用作本地温度传感器、则如果将 D+和 D-连接在一起、或者仅将 D+连接到 GND 和 D-悬空、则不会看到本地温度精度降低。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是、无远程功能请求。

    请解释为什么在您确认 D-内部连接到 GND 时 D-和 GND 之间的电阻为1 Ω,。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    两个引脚之间存在寄生电阻、这可能是您看到的结果。  

    谢谢、

    David