请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461 D-是否内部连接到 GND? 为什么 D-和引脚6之间的测量电阻不为零、大约为1欧姆。
那么、如果我将 D+连接到 D-、它的性能也是一样的、只有 D+连接到 GND、而 D-引脚是 NC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.