This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843 MSS LOG UART 波特率

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/914883/iwr6843-iwr6843-mss-log-uart-baudrate

器件型号:IWR6843

MSS LOG UART 的最快波特率是多少?

使用 visualizer 时、我们设置为921600。

我在哪里可以看到最快的波特率是3M?

但我无法在规格中找到。

MSS log UART?的真正最快波特率是多少

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6060721:

    根据 IWR6843的数据表、典型波特率为921600位/秒、这是 OOB 中的最高波特率。 请参阅第5.10.7节

    www.ti.com/.../iwr6843.pdf

    此致、

    Connor Desmond