请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 MSS LOG UART 的最快波特率是多少?
使用 visualizer 时、我们设置为921600。
我在哪里可以看到最快的波特率是3M?
但我无法在规格中找到。
MSS log UART?的真正最快波特率是多少
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的用户6060721:
根据 IWR6843的数据表、典型波特率为921600位/秒、这是 OOB 中的最高波特率。 请参阅第5.10.7节
此致、
Connor Desmond