尊敬的 TI 团队:
首先、感谢您发布 EVM 的 Altium 设计文件。 它使我能够快速启动 EVM 的修改版本。
我想知道您是否愿意完成我的原型设计的快速原理图审阅。 它旨在充分利用 EVM 中的大部分功能、使其适合我们的外形尺寸、同时还可通过 UART 直接通信(无 UART-USB 桥接器)。
如果您可以查看一些具体问题、这些问题会非常有帮助:
- 我是否删除了会阻止系统工作的任何内容? 我切断了 ES1 EVM 的小端、以确认它在工作模式和闪存模式下都能正常工作、确实如此。
- AR_MSS_LOGGER 信号在进入 USB-UART 桥接器的位置有何作用? 我是否需要将其连接到系统上的另一个 UART?
- 我计划使用 Q1和 Q2、通过保持6843处于复位状态、将 PROG 网络拉至高电平、然后释放6843复位以进入闪存模式、允许我从主机控制器重新刷新器件。 您认为这会起作用吗?
谢谢! 非常感谢您提供的任何意见。
Dave
论坛主持人删除了附件