This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:原理图审阅请求- EVM 板的修改

Guru**** 2541510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/913998/iwr6843aop-schematic-review-request---modification-of-evm-board

器件型号:IWR6843AOP

尊敬的 TI 团队:

首先、感谢您发布 EVM 的 Altium 设计文件。 它使我能够快速启动 EVM 的修改版本。

我想知道您是否愿意完成我的原型设计的快速原理图审阅。 它旨在充分利用 EVM 中的大部分功能、使其适合我们的外形尺寸、同时还可通过 UART 直接通信(无 UART-USB 桥接器)。

如果您可以查看一些具体问题、这些问题会非常有帮助:

  1. 我是否删除了会阻止系统工作的任何内容? 我切断了 ES1 EVM 的小端、以确认它在工作模式和闪存模式下都能正常工作、确实如此。
  2. AR_MSS_LOGGER 信号在进入 USB-UART 桥接器的位置有何作用? 我是否需要将其连接到系统上的另一个 UART?
  3. 我计划使用 Q1和 Q2、通过保持6843处于复位状态、将 PROG 网络拉至高电平、然后释放6843复位以进入闪存模式、允许我从主机控制器重新刷新器件。 您认为这会起作用吗?

谢谢! 非常感谢您提供的任何意见。

Dave

论坛主持人删除了附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

     [报价用户="Dave Young ]我是否删除了会阻止系统工作的任何内容? 我切断了 ES1 EVM 的小端、以确认它在工作模式和闪存模式下都能正常工作。[/QUERP]

    您拥有正常工作的雷达系统的所有基本模块

    [引用 USER="Dave Young] AR_MSS_LOGGER 信号在进入 USB-UART 桥接器的哪个位置工作? 我是否需要将其连接到系统上的另一个 UART?

    如果您使用 EVM、您将看到有2个 COM 端口、即用户 UART 和数据。 对于 SDK 和 TIREX 上提供的演示、数据端口使用 MSS 记录器

    [引用 USER="Dave Young ]]我计划使用 Q1和 Q2来重新刷写主机控制器中的器件、方法是保持复位状态中的6843、将 PROG 网络拉至高电平、然后释放6843复位以进入闪存模式。 您认为这会起作用吗?[/引述]

    您需要将器   件设置为闪存模式(SOP0:2 - 101)、然后将其设置为功能模式(SOP0:2 - 001)、并复位电路板以运行应用。 您应该可以进行的设置。  

    我还建议使用复位按钮、这样您就可以轻松复位电路板、而无需主机。  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我感谢大家的迅速检讨和建议。