This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843和放大器;IWR6443可立即投入生产!

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/911955/iwr6843-iwr6443-are-production-ready

IWR6843IWR6443 可立即投入生产!

单芯片60GHz 至64GHz 智能毫米波传感器生产器件现已推出。

(非功能安全器件)

____________________________________________________________________________________________

主要产品页面:IWR6843、IWR6443单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表、

IWR6843

IWR6443

 

 

推出新 EVM:IWR6843ISK (修订版 C)、其中包括:

  • USB 电源和数据新功能!
  • 2个 CAN-FD 实例新特性!
  • 直接连接 到 DCA1000EVM 新特性!
  • mmWaveICBOOST 硬件生态系统兼容
  • IWR6443 演示兼容

 

工业工具箱4.3.x 更新 SDK 3.4兼容演示和修订版 C 用户指南更新:

  • 开箱即用(OOB)演示
  • 区域扫描仪和区域占用检测
  • ROS 感应并避开实验室和 ROS 驱动程序实验室
  • 人数统计:
  • 手势识别实验
  • 高精度距离测量实验室

更新了配套资料:

通过最新 SDK 版本MMWAVE-SDK 03_04_00_03提供软件开发支持

TI 参考设计 更新:

    • TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
    • TIDEP-01006 在 SitaraTmMPU 和封装天线毫米波传感器上使用 ROS 的自主机器人参考设计
    • TIDEP-01018 采用 TI 毫米波传感器的自动门参考设计

 

其他开发工具

 

谢谢!

团队的应用工程师

 

____________________________________________________________________________________________

我们过去的几个公告:

TI 的 IWR6843AOP ES2.0现已推出!

TI 推出 AWR6843:60GHz 汽车 AECQ100单芯片雷达传感器

IWR6843 ES2.0和 IWR1843现已推出

TI 的毫米波 IWR6843封装天线(IWR6843AoP)公告!

[常见问题解答] IWR6843:AOP 常见问题解答