Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在研发 DCA1000EVM + AWR1642BOOST。 我想收集驾驶员生命体征项目的 ADC 数据。 请指导我如何收集。
谢谢、
Arun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在研发 DCA1000EVM + AWR1642BOOST。 我想收集驾驶员生命体征项目的 ADC 数据。 请指导我如何收集。
谢谢、
Arun
您好 Kyle、
通过上述步骤、我可以获取 ADC 数据、但它是 PostProc 数据吗? 我需要原始 ADC 数据。
还有一个问题、
具有 mmWave studio +AWR1642BOOST+ DCA1000EVM +评估固件(~\mmWave_studio) \rf_eval_firmware)、我能够获取原始 ADC 数据。 是否可以通过这种方式收集原始 ADC 数据、以实现生命体征? 如果是、对于生命体征、我必须加载哪些固件文件?
这些是在 CCS 中生成的文件、同时构建生命体征、
MSS - vitalSimes_16xx_MSS.bin、 vitalSimes_16xx.bin、 vitalSimes_16xx_MSS.xer4f
DSS - vitalSimes_16xx_dss.bin、 vitalSimes_16xx_dss.xe674
谢谢、
Arun
谢谢 Kyle、
>>您可以使用 Vital Signs Lab 文件夹中提供的配置文件(.cfg)。 您可以在 mmWave Studio 中提取并实施配置文件、线性调频脉冲和帧配置、然后使用 mmWave Studio 收集原始数据。
因此、通过使用相同的生命体征配置和 评估固件(~\mmwave_studio) \rf_eval_firmware)在 mmWave studio 中、我可以提取原始 ADC 数据、以便进一步从这些原始数据中提取生命体征。 如果我的理解有误、请改正。
还有一个问题、
~\mmWave_studio 是否生成\rf_eval_firmware 文件? 您能为此指出源代码吗?
谢谢、
Arun
谢谢 Kyle、
我已根据生命体征配置文件、线性调频脉冲和帧配置修改了 DataCaptureDemo_xWR.lua 中的配置文件、线性调频脉冲和帧配置。
AR1.ProfileConfig (0、77、7、6、57、 0、0、0、0、0、 0、70.006、1、100、2000、 0、0、40)
AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
AR1.FrameConfig (0、0、300、2、50、 0、1)
如果需要任何其他更改、请告诉我。
>>请记住,生命体征实验室源文件中包含的用于计算呼吸频率和心率的帧间 DSP 算法。 有关详细信息、请参阅《开发人员指南》。
明白了 我们尝试通过在 Matlab 中应用带通滤波+ACMA 算法从原始 ADC 数据中提取生命体征。
谢谢、
Arun