This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DCA1000EVM:使用 DCA1000EVM 收集生命体征 ADC 数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/766639/rtos-dca1000evm-collect-vital-signs-adc-data-using-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在研发 DCA1000EVM + AWR1642BOOST。 我想收集驾驶员生命体征项目的 ADC 数据。 请指导我如何收集。

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    请参阅《Vital Signs Lab 开发人员指南》的"使用 PC-GUI 保存数据"部分。 您可以在此处找到开发人员指南:

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Kyle。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    通过上述步骤、我可以获取 ADC 数据、但它是 PostProc 数据吗? 我需要原始 ADC 数据。

    还有一个问题、
    具有 mmWave studio +AWR1642BOOST+ DCA1000EVM +评估固件(~\mmWave_studio) \rf_eval_firmware)、我能够获取原始 ADC 数据。 是否可以通过这种方式收集原始 ADC 数据、以实现生命体征? 如果是、对于生命体征、我必须加载哪些固件文件?

    这些是在 CCS 中生成的文件、同时构建生命体征、

    MSS -  vitalSimes_16xx_MSS.bin、 vitalSimes_16xx.bin、  vitalSimes_16xx_MSS.xer4f

    DSS -  vitalSimes_16xx_dss.bin、 vitalSimes_16xx_dss.xe674


    谢谢、
    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    mmWave Studio 用于射频评估。 它不用于实现应用程序代码。 Vital Signs 实验室文件夹中提供的.bin 文件是应用程序二进制文件、不能与 mmWave Studio 一起使用。

    您可以使用 Vital Signs 实验室文件夹中提供的配置文件(.cfg)。 您可以在 mmWave Studio 中提取并实施配置文件、线性调频脉冲和帧配置、然后使用 mmWave Studio 收集原始数据。

    简单来说、您不能在 mmWave Studio 中使用.xer4f 和.xe674文件扩展名。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle、

    >>您可以使用 Vital Signs Lab 文件夹中提供的配置文件(.cfg)。 您可以在 mmWave Studio 中提取并实施配置文件、线性调频脉冲和帧配置、然后使用 mmWave Studio 收集原始数据。  

    因此、通过使用相同的生命体征配置和 评估固件(~\mmwave_studio) \rf_eval_firmware)在 mmWave studio 中、我可以提取原始 ADC 数据、以便进一步从这些原始数据中提取生命体征。 如果我的理解有误、请改正。


    还有一个问题、
    ~\mmWave_studio 是否生成\rf_eval_firmware 文件? 您能为此指出源代码吗?

    谢谢、
    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    您的基本理解是正确的。 您可以使用与 mmWave Studio 中的生命体征实验室相同的线性调频脉冲配置以及评估固件来捕获原始 ADC 数据以进行进一步分析。

    请记住、生命体征实验室源文件中包含的用于计算呼吸频率和心率的帧间 DSP 算法。 有关详细信息、请参阅《开发人员指南》。

    TI 不提供 RF_eval_firmware 文件的源代码。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle、

    我已根据生命体征配置文件、线性调频脉冲和帧配置修改了 DataCaptureDemo_xWR.lua 中的配置文件、线性调频脉冲和帧配置。

    AR1.ProfileConfig (0、77、7、6、57、 0、0、0、0、0、 0、70.006、1、100、2000、 0、0、40)

    AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)

    AR1.FrameConfig (0、0、300、2、50、 0、1)

    如果需要任何其他更改、请告诉我。

    >>请记住,生命体征实验室源文件中包含的用于计算呼吸频率和心率的帧间 DSP 算法。 有关详细信息、请参阅《开发人员指南》。

    明白了 我们尝试通过在 Matlab 中应用带通滤波+ACMA 算法从原始 ADC 数据中提取生命体征。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    mmWave Studio 中的此实现看起来是正确的。 此时不需要其他更改。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kyle 的确认。

    谢谢、
    Arun