This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:6843上的 Bm-MIMO

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/768143/iwr6843-bpm-mimo-on-6843

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他部件:DCA1000EVM、MMWAVE-SDK

参考   https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/759142?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:344028  。   

我还有几个问题要问。   Justin 对此线程的响应表明、6843支持并提供 BPM - MIMO。  Piyush_'s 的回应似乎说不是。

(我正在使用 DCA1000EVM/IWR6843ISK )

我的问题:

1.)6843芯片硬件是否有能力进行 BPM - MIMO?   即、芯片硬件是否能够在2天线或3天线上同时传输 BPM 信号?

2.)当 Piyush_说它不受支持时,这到底意味着什么?  这是否意味着在任何实验/演示中都未实现 BPM?  或者、这是否意味着最新的 SDK 不允许使用它?  或者、这是否意味着6843硬件根本不能使用它?

3.)当前的 SDK (MMWAVE-SDK 03_01_01_02)是否支持6843上的 BPM - MIMO?   是否有任何以前版本的 SDK 支持它?  SDK 的任何未来版本是否会支持它?   何时提供这些功能?

4.)如果芯片硬件支持 BPM - MIMO、但 SDK 不支持、程序员是否仍可以使用芯片功能并在应用中实现 BPM - MIMO?  

5.)我对 BPM - MIMO 感兴趣,因为我希望尽可能扩大覆盖范围,同时仍能从12个虚拟天线中获得角度分辨率优势。  有关在6843上不使用 BPM - MIMO 区域实现此目标的任何建议也非常受欢迎。

提前感谢对这一点的任何澄清

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您能否在链接的主题中继续讨论? 这将对与您有相同问题的其他用户有所帮助。

    谢谢、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    您是说在该主题上重新发布这个问题吗?
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我看到您已经在那里发布了。 我们将回答那里的问题并结束本主题。

    谢谢、
    Justin