This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MMWAVE-SDK:无法在 Linux 中安装 MMWAVE-SDK

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/759934/linux-mmwave-sdk-cannot-install-mmwave-sdk-in-linux

器件型号:MMWAVE-SDK

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我尝试成功安装 MMWAVE-SDK for Linux。 我的步骤是:

1) 1)下载文件 mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin

2) chmod +x mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin

3) mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin

之后 ,等待了半秒,光标返回,为下一条命令做好准备。

4) sudo ./mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin

结果相同。

5) mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin -h/--help/--version.....

我正在使用 Linux Mint、Cinammon 19。

是否有提示?

提前感谢、

卢西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您对下载的.bin 文件具有可执行权限。

    我们期望在您执行.bin 文件后立即出现安装 GUI、请告知我们。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我确认我有权限。 正如我说过的,我使用了+x,并尝试以普通用户和超级用户的身份安装它。 有哪些依赖项? 要安装的任何特殊库、软件包等?

    提前感谢、

    卢西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luciano、

    如毫米波 SDK 发行说明中所述、Linux 安装程序(MMWAVE_SDK_ -linux-x86-Install.bin)已在 Ubuntu 14.04和 Ubuntu 16.04 64位计算机上验证。 我们尚未在其他类型的 Linux 上进行测试、因此建议使用 SDK 发行说明中提到的 Linux 发行版之一。

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luciano、

    我注意到您拒绝了上述回答、但没有提供理由。 您能否澄清您是否正在寻找更多信息? 如图所示、MMWAVE-SDK 安装程序使用 SDK 发行说明中提到的特定 Ubuntu Linux 版本进行测试、因此我们无法保证它适用于您使用的 Linux Mint。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luciano、

    我将关闭此 TT、因为我没有收到您关于此主题的反馈。 如果您有更多问题、请创建新主题。

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    很抱歉耽误你的时间。 我拒绝了答案、因为它不能解决我的问题。 这并不意味着你的答案是错误的;这意味着我仍然有与问题中所述相同的问题和条件。 如果您愿意、您现在可以添加到由于未知原因而无法在 Mint 中工作的版本中(也是 Debian、正如我在迁移到 Mint 之前在那里测试过的那样)。 这是我的错:我在购买套件之前没有阅读版本。

    BR、

    卢西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我想说的是、我已经在这些距离中安装了毫米波、始终没有成功、也不知道这个问题、因为应用程序不提供输出。

    1)内部19

    2) Debian 9

    3) Ubuntu 18.10

    4) Ubuntu 16.04 (在发行说明中提及)

    我怀疑这套软件是否完全有效!

    你有什么经验? 有哪些依赖项? 什么可能会失败?

    提前感谢、

    卢西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luciano、

    安装程序应适用于  发行说明中提到的 Linux 发行版、即 Ubuntu 14.04 LTS 和 Ubuntu 16.04 LTS。  我们将研究 此问题、  并将提供更新概述。

    谢谢

    尼廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luciano、

    我们已经重现了问题的根源。 问题在于 MMWAVE-SDK Linux 安装程序是一个32位安装程序、因此需要在64位 Linux 安装程序上安装一个额外的软件包、以允许在64位环境中运行32位安装程序。 请运行以下命令、在64位 Ubuntu 16.04 LTS Linux 计算机上安装所需的依赖项:

    $sudo apt-get install libc6:i386

    我们已验证安装程序在安装上述软件包后在 Ubuntu 16.04 LTS 64位计算机上成功工作。 我们还采取了措施、将此信息添加到 SDK 发行说明中。 感谢您报告此问题。

    如果上述问题得以解决、请将此主题标记为已解决。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    我可以确认安装了某个设备、但不能按描述进行操作。 请参阅附件、此问题:

    ---安装程序没有 GUI,如发行说明第5章-安装说明所示。

    可能还有一些进一步的步骤、路径校正、ldconfig 和其他依赖项。

    提前感谢!

    卢西亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luciano、

    感谢您的耐心等待。 我们研究了此问题、发现 SDK 安装程序(32位软件包)由于缺少32位版本的 libgtk 和 libXtst、因此默认为 Ubuntu 16.04 64位上的文本模式安装。 请注意 、尽管 GUI 未显示、但 SDK 仍正确安装。

    要解决此问题、需要在 Ubuntu 16.04上安装以下附加软件包、安装程序才能在 GUI 模式下正常工作:

    libgtk2.0-0:i386和 libxtst6:i386

    以下命令汇总了安装程序在 Ubuntu 16.04 64位上运行所需的软件包的完整列表:

    $ sudo apt-get install libc6:i386 libgtk2.0-0:i386 libxtst6:i386


    我们将在 SDK 发行说明中更新此信息。 感谢您将此问题告知我们。 如果此操作可以解决系统上的问题,请将此主题标记为“已解决”。

    此致

    尼廷