This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我尝试成功安装 MMWAVE-SDK for Linux。 我的步骤是:
1) 1)下载文件 mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin
2) chmod +x mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin
3) mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin
之后 ,等待了半秒,光标返回,为下一条命令做好准备。
4) sudo ./mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin
结果相同。
5) mmwave_sdk_03_01_00_02-Linux-x86-Install.bin -h/--help/--version.....
我正在使用 Linux Mint、Cinammon 19。
是否有提示?
提前感谢、
卢西亚诺
您好!
您能否确认您对下载的.bin 文件具有可执行权限。
我们期望在您执行.bin 文件后立即出现安装 GUI、请告知我们。
谢谢、
Vaibhav
您好!
是的、我确认我有权限。 正如我说过的,我使用了+x,并尝试以普通用户和超级用户的身份安装它。 有哪些依赖项? 要安装的任何特殊库、软件包等?
提前感谢、
卢西亚诺
您好 Luciano、
我注意到您拒绝了上述回答、但没有提供理由。 您能否澄清您是否正在寻找更多信息? 如图所示、MMWAVE-SDK 安装程序使用 SDK 发行说明中提到的特定 Ubuntu Linux 版本进行测试、因此我们无法保证它适用于您使用的 Linux Mint。
谢谢
尼廷
尊敬的 Nitin:
很抱歉耽误你的时间。 我拒绝了答案、因为它不能解决我的问题。 这并不意味着你的答案是错误的;这意味着我仍然有与问题中所述相同的问题和条件。 如果您愿意、您现在可以添加到由于未知原因而无法在 Mint 中工作的版本中(也是 Debian、正如我在迁移到 Mint 之前在那里测试过的那样)。 这是我的错:我在购买套件之前没有阅读版本。
BR、
卢西亚诺
您好 Luciano、
我们已经重现了问题的根源。 问题在于 MMWAVE-SDK Linux 安装程序是一个32位安装程序、因此需要在64位 Linux 安装程序上安装一个额外的软件包、以允许在64位环境中运行32位安装程序。 请运行以下命令、在64位 Ubuntu 16.04 LTS Linux 计算机上安装所需的依赖项:
$sudo apt-get install libc6:i386
我们已验证安装程序在安装上述软件包后在 Ubuntu 16.04 LTS 64位计算机上成功工作。 我们还采取了措施、将此信息添加到 SDK 发行说明中。 感谢您报告此问题。
如果上述问题得以解决、请将此主题标记为已解决。
谢谢
尼廷
您好 Luciano、
感谢您的耐心等待。 我们研究了此问题、发现 SDK 安装程序(32位软件包)由于缺少32位版本的 libgtk 和 libXtst、因此默认为 Ubuntu 16.04 64位上的文本模式安装。 请注意 、尽管 GUI 未显示、但 SDK 仍正确安装。
要解决此问题、需要在 Ubuntu 16.04上安装以下附加软件包、安装程序才能在 GUI 模式下正常工作:
libgtk2.0-0:i386和 libxtst6:i386
以下命令汇总了安装程序在 Ubuntu 16.04 64位上运行所需的软件包的完整列表:
$ sudo apt-get install libc6:i386 libgtk2.0-0:i386 libxtst6:i386
我们将在 SDK 发行说明中更新此信息。 感谢您将此问题告知我们。 如果此操作可以解决系统上的问题,请将此主题标记为“已解决”。
此致
尼廷