This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / DCA1000EVM:DCA1000EVM 和 AWR1443,SPI 已断开!!

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/764308/ccs-dca1000evm-dca1000evm-and-awr1443-spi-disconnected

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1443UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

执行文档步骤后:单击 "SPI connect";单击  "RF Power-up"。我发现"I SPI is disconnected.  我准备了以下图片来帮助解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slepybear、

    请上传日志报告的副本以帮助调试此问题。 错误日志将提供有用的信息、我们可以使用这些信息来进一步帮助您。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志报告如下所示;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否告诉我、AWR1443升压板顶部安装了哪些 SOP 跳线? 您需要同时填充 SOP0和 SOP1跳线、以便与 mmWave Studio 配合使用。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    我在 SOP0和 SOP1引脚上安装跳线。 如下图:所示

                                                                                                                     祝你一切顺利

    雪睡熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SleepyBear、

    此配置看起来正确。

    我们将在我们的旁边检查此问题、并在周一返回给您。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    顺便说一下、我还使用 BSS 和 MSS 的各种版本、我希望这些版本能帮助您判断。

    此致、
    雪睡熊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SleepyBear、

    您能否查看使用 DFP 1.2.0.1中的 BSS 和 MSS 固件、请访问:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    正如您所说的,、我下载了 DFP、但结果似乎没有改变。

    此致,

    雪睡熊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SleepyBear、

    我再次检查、我们可以重复此问题。 我们将进行检查并返回给您。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,

    我期待您的回复!

    此致,
    雪睡熊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SleepyBear、

    您可以使用 SOP5模式(填充跳线 SOP0和 SOP2、保持 SOP1打开)并使用 Uniflash 擦除闪存吗?

    然后更改为 SOP2模式(填充的跳线 SOP0和 SOP1、保持 SOP2打开)、并使用 mmWave Studio 重试?

    此外,请检查并确认您使用的是5V >2.5A 的电源。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我通过以下方法解决了我的问题:擦除几个闪存、然后使用 Uniflash 工具重试。

    此致、
    雪睡熊