This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:用于 DOA 估算的 FMCW 雷达3D FFT

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/764551/awr1642boost-fmcw-radar-3d-fft-for-doa-estimation

器件型号:AWR1642BOOST

我想问一些有关 DSP 的问题。

在执行3D FFT DOA 估算后、我将处理坐标变换。

下面的数据是雷达板前面的一辆汽车、到达角为"0"、50m。

左图是行的最大值(50m)为右图。

如何像右图像一样将表示采样指数的 x 轴转换为 DOA (度数)?

根据 TI 文档: training.ti.com/.../mmwaveSensing-FMCW-offlineviewing_0.pdf

我的参数是:

λ= c/fc

D =λ/2

因此转换应该为:dDOA = arcsin (index/PI)。

但结果似乎是错误的。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您对 w 的解释不正确。 W1和 w2应是与 FFT 中的峰值相对应的归一化角度、因此 w =(index/FFT 大小)* 2pi。

    此致、
    Anand