请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1642
大家好、
我尝试使用 MMWAVE_DEVPACK 和 TSW1400从 IWR1642BOOST (ES1)捕获原始 ADC 数据。 我在论坛上浏览了教程和很少的帖子、但仍然无法使其正常工作。 以下是我的软件版本以及从帖子中学到的内容:
- HSDC Pro 5.00。 mmWave Studio 2.0.0.2 (我找不到 Radar Studio、猜它被重命名为 mmWave Studio)。 MMWAVE_DFP_01_02_00_01。
- 我确保 EVM 上没有跳线(SOP1、2和3未连接)、并且 DEVPACK 上的所有5个跳线均已连接。
- 当我是 Usig ES1时、DFP_00_06_00_05找不到、因此我尝试了07.04和1.00.02 BSS 和 MSS 固件。
- 我已经浏览了教程、直至完成 SensorConfig。
我有以下问题:
- 当我在 HSDC Pro 的开头选择固件时、我只能选择 AR12xx 或 AR16xx。 它们是否与 IWR1642兼容?
- 无法选择通道3和4。
- 我单击了"Setup TSW1400"和"TSW1400 ARM"、并在 HSDC Pro 窗口中显示它是用黄色背景触发的。 但是、在我单击"Trigger Frame"后、HSDC Pro 中没有显示任何内容、因此没有捕获到 ADC 数据、也没有实际触发硬件。
我在流程中是否有任何问题或使用的固件/软件有问题? 提前感谢您的任何帮助!