This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:使用 IWR1642BOOST 上的 TSW1400 MMWAVE-DEVPACK 捕获数据

Guru**** 2558460 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/804902/iwr1642boost-capturing-data-with-tsw1400-mmwave-devpack-on-iwr1642boost

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642

大家好、

我尝试使用 MMWAVE_DEVPACK 和 TSW1400从 IWR1642BOOST (ES1)捕获原始 ADC 数据。 我在论坛上浏览了教程和很少的帖子、但仍然无法使其正常工作。 以下是我的软件版本以及从帖子中学到的内容:

  1. HSDC Pro 5.00。 mmWave Studio 2.0.0.2 (我找不到 Radar Studio、猜它被重命名为 mmWave Studio)。  MMWAVE_DFP_01_02_00_01。
  2. 我确保 EVM 上没有跳线(SOP1、2和3未连接)、并且 DEVPACK 上的所有5个跳线均已连接。
  3. 当我是 Usig ES1时、DFP_00_06_00_05找不到、因此我尝试了07.04和1.00.02 BSS 和 MSS 固件。
  4. 我已经浏览了教程、直至完成 SensorConfig。

我有以下问题:

  1. 当我在 HSDC Pro 的开头选择固件时、我只能选择 AR12xx 或 AR16xx。 它们是否与 IWR1642兼容?
  2. 无法选择通道3和4。
  3. 我单击了"Setup TSW1400"和"TSW1400 ARM"、并在 HSDC Pro 窗口中显示它是用黄色背景触发的。 但是、在我单击"Trigger Frame"后、HSDC Pro 中没有显示任何内容、因此没有捕获到 ADC 数据、也没有实际触发硬件。

我在流程中是否有任何问题或使用的固件/软件有问题? 提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 DCA1000并按照 培训视频 进行捕获。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chloe、

    感谢您的回复。 这是否意味着 TSW1400根本不能用于当前软件系列?

    此外、我是否可以使用 UART 直接获取 ADC 数据? 我研究了通过 UART 直接发送 ADC 数据的方法。 根据计算、由于带宽限制、UART 无法支持完整的 ADC 输出。 但是、我看到有不同的答案、声称可以做到这一点。 我对此有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 DCA1000是唯一支持的数据采集解决方案。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chloe、

    在对论坛和试验进行更多搜索后、我发现了我的部分问题。 不触发数据捕获的问题是由"TSW 1400 ARM"和"Trigger Frame"的奇怪行为引起的。 根据这篇文章 e2e.ti.com/.../2628029、为了成功触发数据、我必须在 ARM 和 TRIGGER 之间等待大约1秒。 那么、我的第三个问题到此结束。

    但是、我仍然无法在 LVDS 通道配置中选择通道3和通道4。 您能否帮助解决此问题或将我重定向至更熟悉此特定设置的人员? 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingning,

    DCA1000是我们支持的数据采集解决方案。 我们建议使用此器件来轻松采集数据。

    最棒的
    Chloe