This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP20:精度更高的解决方案

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP20, TMP235, TMP117, TMP116, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/806411/tmp20-higher-accuracy-solutions

器件型号:TMP20
主题中讨论的其他器件: TMP235TMP117TMP116TMP1075

大家好、

我的客户正在其生产项目中使用 TMP20、这些项目是用于 CJC 应用的 PLC 温度模块。 他正在为下一代项目测量新的温度传感器、标准是

℃范围:-50℃~100 μ A

℃:<2 μ s

如果团队能帮助提出一个模拟输出和一个数字输出的解决方案、研发部门将选择最合适的解决方案。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    封装尺寸必须小于5x5mm。

    非常感谢。

    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vencent:

    对于 CJC 应用、TMP1075 (数字)或 TMP235 (模拟)都是出色的解决方案。 如果需要更高的精度、可使用 TMP116 (数字)和 TMP117 (数字)。

    我们提供了一个 TI 参考设计(www.ti.com/.../TIDA-010019) 供您参考。


    谢谢