Other Parts Discussed in Thread: TMP20, TMP235, TMP117, TMP116, TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP20 主题中讨论的其他器件: TMP235、 TMP117、 TMP116、 TMP1075
大家好、
我的客户正在其生产项目中使用 TMP20、这些项目是用于 CJC 应用的 PLC 温度模块。 他正在为下一代项目测量新的温度传感器、标准是
℃范围:-50℃~100 μ A
℃:<2 μ s
如果团队能帮助提出一个模拟输出和一个数字输出的解决方案、研发部门将选择最合适的解决方案。
非常感谢。
陈文森