请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/805343/fdc2212-q1-fdc2212
器件型号:FDC2212-Q1主题中讨论的其他器件:FDC2212、 FDC2214
你(们)好
我们选择 了 FDC2212 FDC2x1x 抗 EMI 的28位、12位电容数字转换 器芯片组来测量土壤中的湿度(土壤湿度传感器)。我们需要实施两种形状的传感器、其周围有塑料主体、它们将埋在地下、可以与土壤湿度接触。
请查看随附的图像以供您参考,我们将尝试使用这些图像来测量传感器形状。请您支持我们制作传感器形状,以感应土壤中的湿度水平,从而获得高精度。
谢谢