This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212-Q1:FDC2212

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/805343/fdc2212-q1-fdc2212

器件型号:FDC2212-Q1
主题中讨论的其他器件:FDC2212FDC2214

你(们)好

我们选择 了 FDC2212 FDC2x1x 抗 EMI 的28位、12位电容数字转换 器芯片组来测量土壤中的湿度(土壤湿度传感器)。我们需要实施两种形状的传感器、其周围有塑料主体、它们将埋在地下、可以与土壤湿度接触。

请查看随附的图像以供您参考,我们将尝试使用这些图像来测量传感器形状。请您支持我们制作传感器形状,以感应土壤中的湿度水平,从而获得高精度。

谢谢

Dinesh Katkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您的问题。 由于国家假期、请期待收到延迟回复。 我们将在下周结束前再次与您进行讨论。

    一般而言、请注意、我们无法在应用手册中所述的范围之外提供传感器设计支持。

    此致、

    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我正在等待您对我的问题的积极回应。

    谢谢
    Dinesh Katkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    我们没有有关此特定应用的任何配套资料、但您可以参阅此应用手册、了解如何检测 ICE 构建、从而全面了解采用 FDC2214的系统设计。

    www.ti.com/.../tidud79.pdf

    我建议您添加一个参考传感器来应对环境变化。 此外、我建议在您的设计中包含用于 FDC2214的外部振荡器。 如果您使用 FDC2214的内部振荡器、本底噪声将会更高。