This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:CH0和 CH1在频率方面呈上升趋势

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/802114/ldc1612-ch0-and-ch1-are-increasing-trend-in-frequency

器件型号:LDC1612

您好!

我使用 LDC1612来检测线圈传感器附近的金属物体。

在本模块中、我将全天候运行应用程序、并获得数字化频率
根据我检测到的金属物体的频率变化、I2C 接口提供的值。

 在很少的发生率下 、我们观察到从 LDC1612捕获的频率呈上升趋势、而没有任何目标出现、请参阅下图。


在这种情况下、我们错误地将条件标识为传感器检测到的物体、并采取进一步的措施-这不是预期的结果。

原因是什么?如何解决此问题?

线圈参数值如下所示:

我的线圈 PCB 传感器属性为:

线圈外径:14mm
PCB 层:2.
每层匝数:24
布线宽度:0.102mm
布线间距:0.102mm
覆铜厚度:1oz
PCB 厚度:1.6mm

使用 TI Webench 工具计算出的值:
线圈电感:15.6uH
传感器频率:2.1MHz
Q 因子:18.5

此致、
十三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由缓慢移动的温度漂移导致的。 如果您使用参考传感器、您应该会在那里看到相同的图形。 通过使用参考线圈、您将能够补偿漂移。

    参考传感器应屏蔽/具有固定目标、以便在移动正常目标时、参考传感器不会发生反应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个温度传感器、用于测量温度并使用恒定系数补偿传感器值。  这仍然不是相对于温度的线性变化、因此我们无法确定温度变化的漂移。  

    是否有任何建议来处理该场景。  

    我们将使用通过 LDC 工具建议的以下配置值。

    LDC1612寄存器配置

    寄存器

    地址

    设置

    RCOUNT_CH0

    0x08

    0x1388

    RCOUNT_CH1

    0x09

    0x1388

    RCOUNT_CH2

    0x0A

    DNC

    RCOUNT_CH3

    0x0B

    DNC

    OFFSET_CH0

    0x0C

    0x0000

    OFFSET_CH1

    0x0D

    0x0000

    OFFSET_CH2

    0x0E

    0x0000

    OFFSET_CH3

    0x0F

    0x0000

    SETTLECOUNT_CH0

    0x10

    0x001E

    SETTLECOUNT_CH1

    0x11

    0x001E

    SETTLECOUNT_CH2

    0x12

    DNC

    SETTLECOUNT_CH3

    0x13

    DNC

    Clock_dividers_CH0

    0x14

    0x1001

    Clock_dividers_CH1

    0x15

    0x1001

    Clock_dividers_CH2

    0x16

    DNC

    Clock_dividers_CH3

    0x17

    DNC

    配置

    0x1A

    0x1600

    MUX_CONFIG

    0x1b

    0x820C

    RESET_DEV

    0x1C

    0x0000

    Drive_Current_CH0

    0x1E

    0x9000

    Drive_Current_CH1

    0x1f

    0x9000

    Drive_Current_CH2

    0x20

    DNC

    Drive_Current_CH3

    0x21

    DNC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行温度补偿的最佳方法是使用参考线圈。 用于 LDC1612的振荡器是漂移的主要来源、因此可使用参考线圈校准该漂移。 使用单独的温度传感器会使校准小偏移变得更困难。

    此外、您是否为 LDC1612使用了内部或外部振荡器? 使用外部振荡器可显著提高器件的噪声和漂移性能。