请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM Thread 中讨论的其他器件: AWR1843
您好!
我正在查看最新版本 DCA1000的功能简介。 自省说"通过板载开关或 GUI/库控制"。 我很困惑如何使用库来控制此电路板。 这是否意味着我们可以在不操作 mmWave Studio 软件的情况下控制它、而只是运行您的库提供的某些函数?
顺便说一下、最新的 DCA1000EVM 板是否与最新的 AWR1843 EVM 兼容?
谢谢、
William