This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用库控制 DCA1000EVM

Guru**** 2541060 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/803740/dca1000evm-control-dca1000evm-with-library

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

您好!  

我正在查看最新版本 DCA1000的功能简介。 自省说"通过板载开关或 GUI/库控制"。 我很困惑如何使用库来控制此电路板。 这是否意味着我们可以在不操作 mmWave Studio 软件的情况下控制它、而只是运行您的库提供的某些函数?

顺便说一下、最新的 DCA1000EVM 板是否与最新的 AWR1843 EVM 兼容?

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、
    DCA1000的所有控件均通过 mmWave Studio 工具完成。 用户指南可帮助您指导使用的详细信息。
    是的、您可以将 DCA1000与 AWr1843 EVM 配合使用。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回复。 您将来是否打算打开 mmWave Studio 库? 通过这种方式、我们可以直接控制 DCA1000EVM。

    谢谢、

    香宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xiangyu、
    在 mmWave studio \客户端\AR1xController 文件夹中、您将找到一个"rf_api.h"、用于向 DCA1000解释原始 API、您可以使用这些您自己的应用程序。

    此致、
    Vivek