This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443升压

Guru**** 2557100 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/800164/awr1443boost-awr1443-boost

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443AWR1642MMWAVE-SDK

您好!

我将  使用 AWR1443 BOOST 在 MMWAVE_INDUSTRIAL_TOOLBOOST_3_4_0_____WIN 中测试 lab0016_ZE_OCC_14xx 实验。 刷写实验时没有任何错误。

当我启动 GUI 时、我能够设置 COM 端口并能够连接电路板。

我还能够加载 Con.config 文件。 根据用户指南、当我完成 Ccon.config 文件的加载时、它应该开始显示输出。

我在加载 Ccon.fig 后附加了屏幕截图  

 

在传感器启动后的上述命令提示符中、它不显示任何数据  

另外、当我启动 GUI 时、它会显示在选择 AWR1443和 AWR1642中、但 AWR1642没有预构建的二进制文件。 我们还可以 使用 AWr1642测量_zone_OCC_14xx 实验室吗? 如果我们可以的话、不存在预编译的二进制文件。

您能为我的问题提供一些信息吗?

谢谢你

此致

Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    正确答案 Zone Occupancy lab 与 AWR1642和 AWR1443兼容、它只使用 SDK 中的预构建二进制文件。 您可以在 SDK 文件夹 mmWave_SDK_02_01_00_04\packages/ti\demo 中的该位置找到二进制文件

    您还应确保安装了最新的工业工具箱(3.4.0)。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    如您所述、我下载了工业工具箱(3.4.0)、并使用 SDK 文件夹  MMWAVE_SDK_02_01_00_04\packages/ti\demo 中存在的二进制文件刷写了 AWR1642 ES2.0。

    我的问题是

    刷写后、我启动  了 C 语言中的 Zone_occu GUI:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_4_0_win\mmwave_industrial_toolbox_3_4_0\labs\lab0016_zone_occ_14xx。

    在该文件中、我选择了 AWR1642、我不知道要加载哪个 con.config 文件。 您能否提到要加载的配置。

    2.我尝试加载 C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\profiles 中存在的所有配置文件。 但对于所有文件、我都会遇到错误。  

    您能否提供一些有关 con.config 文件的信息?

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    当前区域占用实验中存在错误-请选择 XWRXXXX 作为设备。 此外、您需要根据用户指南中的说明为1642创建自己的 cfg、除散点图外、您不能启用任何图解。 CFG 文件中的 guiMonitor CLI 命令应与所提供的1443 CFG 文件中的内容匹配。

    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用 AWR1443 Boost 在工业工具箱 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_4_0__win\中的 lab0016_zone_OCC_14xx 实验进行测试。 我能够刷写电路板。 当我启动 GUI 时刷写电路板后、当我加载 CFG 文件时、我无法在 GUI 中获取数据。 你能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我们需要更多信息来帮助您。 Matlab 运行时终端是否显示正在发送的 CLI 命令? 您是否能够在演示可视化工具上运行标准 MMWAVE-SDK 演示? dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    由于我们尚未听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您仍有问题、请随时在此处发布或打开新主题!


    谢谢、
    Akash