请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT84-Q1 大家好、传感器团队、
我的客户考虑评估 LMT84-Q1以监测其系统中 PCB 的温度。
因此、该团队询问15千欧串联电阻值是否适合其应用原理图中的100nF 电容负载、如下所示。
请对其进行审查和评论。 因为 LMT84-Q1数据表建议如下表所示。
此致、
Dy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jalen、
感谢您的快速响应。
我已经建议使用1.5k Ω 串联电阻器、正如 LMT84-Q1数据表中推荐的并且正如下面的 e2e 文章中所解释的那样。
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/682737?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMT85
但我的客户希望通过仿真数据或测试数据获得更详细的解释、尤其是稳定性数据(相位裕度、频率响应...)。
此致、
Dy