This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84-Q1:推荐用于100nF 容性负载的串联电阻

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT84-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/801783/lmt84-q1-recommended-series-resistor-for-capacitive-load-with-100nf

器件型号:LMT84-Q1

大家好、传感器团队、

我的客户考虑评估 LMT84-Q1以监测其系统中 PCB 的温度。
因此、该团队询问15千欧串联电阻值是否适合其应用原理图中的100nF 电容负载、如下所示。


请对其进行审查和评论。 因为 LMT84-Q1数据表建议如下表所示。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DY:

    为了保持输出的稳定性、建议将电阻器与指定的负载值一起使用。 如表中突出显示的那样、使用100nF 的 Cload 时、建议使用的电阻器值为1.5kOhm、而不是15kOhm。

    请将 R26004的电阻值更改为1.5k Ω。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    感谢您的快速响应。

    我已经建议使用1.5k Ω 串联电阻器、正如 LMT84-Q1数据表中推荐的并且正如下面的 e2e 文章中所解释的那样。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/682737?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMT85


    但我的客户希望通过仿真数据或测试数据获得更详细的解释、尤其是稳定性数据(相位裕度、频率响应...)。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dy、

    我刚才讲错了。 RC 不是为了实现稳定性、而是为了最大限度地减少噪声环境中或驱动 ADC 的开关采样输入时的噪声耦合。 数据表中突出显示了这一点。

    我们没有为客户提供任何其他数据。

    Jalen