请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010METER-EVM 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我曾尝试使用 MSP430 USB 调试接口调试 HDC2010METER-EVM 代码、但无法使用该接口时出现一些错误。 我要附上参考的屏幕截图。 您能向我建议如何解决错误以及如何调试代码吗?
谢谢、此致、
埃克塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我曾尝试使用 MSP430 USB 调试接口调试 HDC2010METER-EVM 代码、但无法使用该接口时出现一些错误。 我要附上参考的屏幕截图。 您能向我建议如何解决错误以及如何调试代码吗?
谢谢、此致、
埃克塔
Josh、您好!
一些问题:
1) 1)我使用"MSP 430 USB 调试接口 MSP-FET430UIF"来刷写 HDC2010SENSMETER-EVM 中的代码、我认为这是要使用的 FET 工具、但它显示相同的错误、无法 调试或刷写代码。
2) 2)我看到了 I2C 的代码、但如果我想使用温度传感器的 I2C 代码片段与其他板进行连接、则如何实现该代码片段以及如何与该板进行连接以记录温度数据。
为了便于参考、我附上了调试器和电路板的图片、我已经附上了我遇到的错误的屏幕截图、请帮助我解决此问题。
谢谢、此致、
埃克塔